Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause the fault code of CF1 when loading a configuration to a drive, using SoMove?
Issue:
CF1 on the display when loading a configuration to a drive, using Somove.

Product Line:
SoMove

Environment:
All versions

Cause:
Corrupt installation of SoMove.

Resolution:
Re-download and install SoMove.  It is recommended using a download manager such as the one from the website www.freedownloadmanager.org .  Download this and have it running in the background prior to downloading SoMove.  You will also need to update your DTM files.