Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you use a VFD or a Soft Starter on a 400Hz voltage system?
Issue:
VFD or a soft starter usage on a 400Hz voltage system

Product Line:
Altivar drives and Altistart soft starts

Environment:
400 hz

Cause:
n/a

Resolution:
Schneider Drives or Softstarters cannot be used on a 400Hz voltage system. Can only be used on a 50Hz or 60Hz voltage system only.