Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PowerSCADA Expert (PSE) ION Protocol Help File
Issue:
Setting up/Troubleshooting an ION protocol device in PowerSCADA Expert (PSE).

Product Line:
PowerSCADA Expert 7.30
PowerSCADA Expert 7.40
PowerSCADA Expert 8.0

Environment:
PSE projects with ION protocol devices.

Cause:
Since the ION protocol is newly supported by PSE, it is useful to have a help document that describes how the ION devices communicate and how their tags are addressed.

Resolution:
Attached is the help file for the ION Driver. Some of the key topics that this help file covers are: Configuring Variable Tags, Supported Data Types, .ini Parameters, and Ethergate connections.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ION.zip [1.55 MB]