Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find information on the fault codes for the ATV21/212 drive?

Issue:
Fault Code Information for the ATV12/212 Drives.

Product Line:
ATV21
Altivar 21
ATV212
Altivar 212
S-Flex

Environment:
All serial numbers for ATV21/212 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
Information for the ATV21/212 drive can be found in the programming manual for the drive.

ATV21 Programming Manual is available for download here: https://www.se.com/ww/en/download/document/AAV75193/
ATV212 Programming Manual is available for download here: https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/