Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
I measure an Application Response Time that is higher than I expected.
If the MAST is cyclic, the default RPI is set to 60ms. If the actual execution time of MAST is lower than 120ms, the ART is affected by the RPI.
Adjust the RPI value to your  needs.
Or set your MAST task in periodic mode.