Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the code FLU on the display of the Altivar Drives?
Issue:
FLU on the display of a drive.

Product Line:
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 320
Altivar 340
Altivar 930

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
FLU is a VFD state/status.
It is not an error code.
FLU indicates that motor fluxing is in progress.  Review the Programming manual for your drive to identify how to enable or disable Fluxing.