Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the recommended Fiber Optic specs for the ConneXium TCSESM063F2CU1 switch?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Fiber media type. Multi Mode
Wavelength. 1300nm
Fiber. 50/125μm
System attenuation. 0-8 dB
Expansion. 0-5 km
Fiber Data. 1.0 dB/km, 800 MHz km