Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Altivar drives be used for frequency converters to operate equipment other than motors?

Article available in these languages: SL

Issue:
Altivar drives used in equipment that aren't motors.

Product Line:
All Altivar drives

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Altivar drives are designed for motors.  If an application calls for supplying power to anything other than a motor, a drive should not be used for that application. Please contact your local ADM(Area Drives Manger) for any special applications.