Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the I/O scanning health bit address for a M340 NOE module.
Issue:
I/O scanning health bit address for a M340 NOE module.


Product Line:
M340 PLC


Resolution:
If a BMX NOE 01x0 module is configured in rack 0, slot 3, the health bit address would be as follow:

%IW0.3.0.1    device 1 - 15
%IW0.3.0.2    device 16 - 31
%IW0.3.0.3    device 32 - 47
%IW0.3.0.4    device 48 - 64