Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the keypad on the Magelis XBTGK's be replaced?
No, the keypad or membrane on the Magelis XBTGK's are not field replaceable. There are no replacement parts for these and it will most likely have to be sent in for a repair.