Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: Is Small-Load or No-Motor Operation Possible on Altistart 22?
Issue:
Is it possible to run an ATS22 with a smaller motor or without a motor attached?

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All models

Cause:
Need for testing starter with minimal or no load attached.

Resolution:
No.  SSt is a feature of the ATS48 soft start.  It is not available on the ATS22.
It has to have a load at the output.

The following video is a tutorial for understanding the Small-Load or No-Motor limitations of Altistart 22: