Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What cable do I use between the Magelis XBTGC2330T DB9 port and an Altivar RJ45 port for Modbus RTU RS485?
Issue:
What cable do I use between the Magelis XBTGC2330T Dsub9 port and an Altivar RJ45 port for Modbus RTU RS485?

Product Line:
XBTGC/GH/GK/GT, Altivar

Environment:
Cable for Modbus Serial Communication

Resolution:
The cable that can be used for this combination of devices for Modbus Serial Communication is the XBTZ9008.