Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What fuse size is needed for the ATS22 CL1 CL2 control circuit?

Issue:
Looking for the fuse size needed for CL1-CL2 on ATS22 soft starts

Product line:
ATS22, Altistart 22


Resolution:
The CL1 - CL2 control voltage input should have a 1A fast acting fuse, or 1A circuit breaker for each ATS22 unit.  This applies to the 120V and 230V control supplies (Q, S6 and S6U).

See attachment

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS22 fuses.png [133.36 KB]