Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is included in the ATVPOT25K potentiometer kit?
Issue:
ATVPOT25K potentiometer kit

Product Line:
Altivar accessory

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
The ATVPOT25K pot kit is for use with any Altivar VFD.  It includes:
Potentiometer 22mm operator, ZB5AD922
Potentiometer, 80442-273-02, 2.5k Ohm
Legend holder, ZBZ32
Legend and Misc hardware not offered separately.

The pot operator has graduation marks only, no designations. The legend is marked "Manual-Speed Pot".

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATVPOT25K.png [154.55 KB]