Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes error "Unknown header in the file:" when downloading Unity firmware?
Issue:
Dowloading Unity copro or executive firmware displays error.

Resolution:
If flashing the CoPro firmware, make sure you are using FTP protocol.
If NOE, use FTP protocol.
Is the .bin / .ldx file correct for the PLC type?