Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you run a larger HP motor on a lower rated HP soft starter?
Issue:
Wanting to run a larger HP motor on a lower rated HP soft starter?

Product Line:
Altistart ATS22 ATS48 ATS46

Environment:
All

Cause:
They want to run a 400 HP motor on a 350 HP rated soft starter.

Resolution:
No you can not run a larger motor on a smaller HP rated soft starter.
It is recommended that you size the soft starter for Voltage, HP,  Application and Current.