Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does ATS48 have Ethernet IP option?
Issue:
Do Schneider Electric drives connect to Allen Bradley Blue Hose protocol?

Product line:
Altistart ATS48, ATS22

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Need to connect to Ethernet IP

Resolution:
Yes. EGX150 - Link150 Ethernet Gateway or contact 3rd party such as ProSoft or AnyBus for a Modbus to Ethernet IP Gateway.