Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?
Issue
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?

Product Line
EFB toolkit.

Environment
Windows 7, Windows 10, Windows 8

Resolution
No, it is not possible to have extensible output pins on an EFB block created with the EFB Toolkit..