Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the M340 BMXPRA0100 Remote I/O module come with an SD card on delivery?
Yes. The standard SD card part# BMXRMS008MP is included when purchasing the unit BMXPRA0100 Remote I/O module.