ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000 | Schneider Electric Việt Nam" />

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Time in ATV71 keypad under "DriveMenu -> ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000
This is because time is not synchronised between ATV71 and IMC card.

To enable time synchronisation the following program line should be added to ATV_IMC_Start POU:
DriveFaultDatation(Activate:=TRUE );