Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can VISTA display avi?
Avi files do work in Vista with a limitation (and are supported in Grouping Objects in PME 7.2 WebReach with IE) which is Vista can only display AVI clips originating from either an uncompressed AVI file or from an AVI file that was compressed using run-length (BI_RLE8) encoding. Also the AVI file must not have a sound channel.