Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you set up the ATV12 drive for 3 wire control?
Issue:
3 wire control setup on an ATV12

Product Line:
Altivar ATV12

Environment:
All

Cause:
He has 2  momentary pushbuttons 1 NC for stop and 1 NO for start

Resolution:
Arrow down to the FULL menu enter
Arrow down to IO menu enter
find tCC enter and set this to 3C ( you will need to hold the enter button for 3 seconds before it will change from 2C to 3C)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Programming manual.pdf [9.6 MB]