All the TM221's that end with the letter "R" are Relay Outputs and can do 120vac Outputs.
To do 120vac Inputs add a TM3DI8A module to the TM221.
To do 120vac Inputs add a TM3DI8A module to the TM221.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty