Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Will SoMove display the VW3A3408 resolver option cards serial number, part number or firmware version?
Issue:
Is SoMove showing option card serial number, part number or firmware version?

Product Line:
Altivar 71 only with the VW3A3408 resolver option card

Environment:
All

Cause:
Wants to know if SoMove will display the serial number, part number and firmware number.

Resolution:
SoMove will only display the reference part number of the card only see example below.

nh