Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to implement more than 8 Read_Reg_QX blocks in one cycle to read X80 modbus salve?
The 140CRP module can only implement 8 explicit messaging per cycle, so if using Read_Reg_QX through CRP to read NOM, only 8 Read_Reg_QX can be implemented in one cycle.
The NOE module can implement 16 explicit messaging per cycle, so using NOE interlink CRP could improve the capability of explicit massaging implementation.
But Read_Reg_QX block doesn't support to use with NOE module, the workaround is to use MBP_MSTR with Functioncode 15 to read X80 modbus salve through NOE interlink CRP.

Please refer to attached document to show you how to use MSTR with Function Code15.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
MSTR with func15.docx [208.27 KB]