Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you feed 230vac into an 480vac Altviar ATV drive to run a 230vac motor?
Issue:
Wha happens if you feed 230vac into an 480vac Altviar ATV drive to run a 230vac motor?

Product Line:
Altivar ATV61, ATV71, ATV312, ATV212 ATV32

Environment:
All

Cause:
They ordered the wrong drive with 480vac they need a 230vac drive can they use the 480vac to run the 230v motor?

Resolution:
No you will need to order the correct drive to match the motor amps, hp and application.