Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the dimensions of the Line Choke for a size 10 ATV61/71 drive?
Issue:
Dimensions of the Line Choke for a size 10 ATV61/71 drive.

Product Line:
ATV71HC11N4, ATV71HD75M3X, ATV61HD90M3X, ATV61HC13N4

Environment:
Size 10 ATV61/71 HHP drives

Cause:
DC chokes for Size 10 ATV61/71 drives

Resolution:
The part number is VW3A4559.
Dimensions:
Width- 320 mm
Height=380 mm
Depth-210 mm
Note: This choke is NOT installed in an enclosure ( For open style units).