Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are preset speeds active on the ATV212 when in local control?
Issue:
Can the preset speeds be used when ATV212 is in local control?

Product Line:
ALTIVAR 212

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution
No, preset speeds are not active when in local control.