Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Unity Pro PLC system words and bits be accessed within an LL984 ladder logic section?
Issue:
Trying to view system words in an LL984 section in Unity Pro.

Product Line:
Unity Pro programming software

Resolution:
No, the user would have to create an IEC section in order to view PLC system words or bits in Unity Pro.
They can be accessed through an Animation table.