Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: Where is the enter or ENT button on the Altivar ATV61 and ATV71 drives when using the VW3A1101 HMI for programming?
Issue:
ENT button on ATV61/ATV71 when using the VW3A1101 HMI

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 or any drive using the VW3A1101 for programming.

Environment:
All

Cause:
Need to know how to save the parameters after entering data into the drive.

Resolution:
The enter or ENT button is the large round knob on the W3A1101 keypad. Just push the wheel to enter.