Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to determine the logic input assignments on an ATV61/71 drive?
Issue:
Logic input assignments on an ATV61/71 drives

Product Line:
ATV61/71

Environment:
All products of ATV61/71

Cause:
N/A

Resolution:
Logic input assignments can be viewed by going into the IO map
Drive Menu ~> 1.2 Monitoring Menu ~> IO Map ~> Logic Input Map
Move the cursor over to desire logic input and hit enter to view its assignment.
This same Logic Input map shows the current state of the logic input.