Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Minimum parts requirements for adding ‘Two’ 140NRP95400 Fiber Optic Repeaters modules to replace redundant 490NRP95400 modules.
Backplane and PSU for ‘Two’ NRP repeater system
1-  Quantum Two position back plane Part# 140XBP00300
1-  Quantum Power supply 115..230VAC 8A Part# 140CPS11400