Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
It is possible to use HMI as Remote Gateway for OPC Server access to connect PLCs on Remote side?
Until SoMachine V3.1 / VJD 6.1 it was possible to connect Remote PLC to an OPC Server by using the remote HMI as Gateway.

With VJD 6.2 SP 2.x this was not any more working, because of an issue inside the VJD runtime.

But in VJD 6.2 SP3 it is fixed and can be used again.


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
faq_frank.png [24.14 KB]