Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to compare two programs / projects in SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3?
In SoMachine versions 4.1, 4.2 or 4.3 you can use the command located under the Logic Builder / Project / Compare to compare the actual project with another one (reference project). The reference project and the compare options are specified in the Project Compare dialog box, which opens, when the command is executed.