Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How I can use the Profibus module TM4PDPS1 with the Modicon TM241
When you use the module Profibus TM4PDPS1 with the PLC TM241xx, is mandatory to use:

-A dedicated PROFIBUS task configured without watchdog (Do not use the MAST)

-The dedicated PROFIBUS task MUST have a lower priority than the MAST task. ex: if the MAST task has a priority value 1, so the TaskProfibus needs to have a priority value 10.
-Do not set the PROFIBUS task cycle time faster than 10 ms.