Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the FFT( Fast Fourier Transform) update rate for the ION 7650 meter
Issue
Customer looking for details regarding the FFT modules in ION 7650 meter

Product
ION 7650

Environment
ION 7650 Hardware

Resolution
The FFT module update rate for an ION7650 is 200 ms.