Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV312 drive have a reverse inhibition function?
Issue:
Reverse inhibition function on the ATV312.

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Wants to know if the ATV312 drive has an reverse inhibition function.

Resolution:
No, the ATV312 drive does not have a reverse inhibition function.