Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Will an External Fault triggered by a logic input be recorded in the fault history on an ATV61 / ATV71 series drive?
Issue:
Does an External Fault triggered by a logic input get recorded in the fault history?

Product Line:
ATV61 / ATV71 series drives

Environment
All models, All serial numbers

Cause
Customer needs a fault history on how many times an external fault is triggered.

Resolution:
An external fault triggered by a logic input will be recorded into the fault history and can be retrieved by navigating to the diagnostics menu and entering the fault history sub-menu.