Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV61/ATV71 input summing. With Reference channel set to HMI, does the MFR parameter reset to default (100%) after a power cycle?
Issue:
Input summing used in ATV61/ATV71, the HMI is being used for the multiplier input (MA2). MFR is being reset to 100% after each power cycle.

Product Line:
ATV61/ATV71

Environment:

All models, All serial numbers

Cause:
Information not available in current literature.

Resolution:
Yes, the MFR parameter will be reset to 100% each time power is cycled.  There is no way to save the value of MFR into EEPROM memory.  To prevent this from causing a problem, try using an analog input for your multiplier instead of the HMI.