Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why can't I create a project offline with my variable frequency drive with SoMove?
Issue:
Creating an Offline Project with SoMove

Product Line:
SoMove

Environment:
Build 2.2 and later

Cause:
The most likely cause is that the DTM files need to be downloaded and installed.

Resolution:
Use this link to download the current version of the Altivar and Altistart DTM files for SOMove.

ATV
https://www.se.com/ww/en/download/document/Altivar_DTM_Library?showAsIframe=true&xtmc=altivar dtm&xtcr=1

ATS
https://www.se.com/ww/en/download/document/Altistart_DTM_Library?showAsIframe=true&xtmc=altistart dtm&xtcr=1

SoMove Standalone V2.2
https://www.se.com/download/ww/en/results/0/0/8336271-SoMove/1555684/?showAsIframe=false