Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How much current is available on the ATS48 +24V power supply?
Issue:
ATS48 +24Vdc power supply specifications.

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The 24Vdc power supply can provide up to 200mA.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: