Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Alternative for standard locking system for S3X enclosures with double door
For the installation of an alternative to the standard lock from S3X enclosures with double doors by a lock with another number of key. it is necessary to replace the escutcheon by the handle reference NSYMCSX. Example of DIN barrel usable on handle reference NSYMCSX - DIN barrel made by JMP Diffusion type 1327/999 - DIN barrel made by EMKA type 1109-U1-N See instruction sheet in attachment

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Alternative for standard locking system for S3X enclosures with double door.pdf [169.29 KB]