Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do any of the Altivar Drives have a Profinet option?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Profinet option on ATV Drives

Product Line:
ATV61, ATV71, ATV32, ATV600, ATV900

Environment:
All

Cause:
Product Selection & Services

Resolution:
Yes, ATV600, ATV900, ATV320, ATV340, ATV61, ATV71, and ATV32 offer options cards that support Profinet.
​ATV600/ATV900/ATV320/ATV340/ATV32 Profinet option card part number VW3A3627.
ATV61 / ATV71 Profinet option card part number VW3A3327.
Some older version drives may not support the Profinet option card. Be sure to verify compatibility before ordering.