Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to setup plus and minus speed on the ATV212?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha


Issue:
Shows how to setup plus and minus speed on the ATV212.

Product Line:
ALTIVAR 212

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution:
Follow these steps to program terminal R for plus speed, and RES for minus speed.
Frequency Mode Select (FNOD) = 5 (+/- speeds)
Logic input R (F112) = 41 (+ speed)
Logic input RES (F113) =42 (- speed)

See ATV212 Programming manual for details.
https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/