Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Part Number for the screen of an HMISTU855?
Issue:
The screen on the HMISTU855 is broken but the Processor is still working. Is it possible to replace just the screen? If so, what is the part number?

Product Line:
HMISTU,  HMIS5T, HMISTU655, HMISTU855

Resolution:
The part number for the screen module of the HMISTU855 is HMIS85W.