Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there any tool could define/modify the .xsy file?
Yes, there is an excel tool is published with Unity v10, it can define/modify the exported .xsy file in excel. (the path of the tool is in Unity installation folder -> \Extras\Excel Import Export Tool)
Note: it only support with Unity v10 or later.
Please see the attached pdf with the intruduction of the tool.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Variables Management Using Microsoft Excel.pdf [1.25 MB]