Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we deliver the medium power transformers completely without oil?
Yes, this is possible for Medium Power Transformers, however it's recommended to keep the transformer without filling the oil for a maximum of 6 months period. For cases where the transformer will be stored more than 6 months we recommend to dispatch the transformer with oil inside.