Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the cable for remote mounting the ATV61 displays?
Issue:
Trying to find the part number for the RJ45 cable to connect to the remote display, VW3A1101.

Product line:
VW3A1101

Environment:
All products of VW3A1101

Cause:
N/A

Resolution:
We offer the cables in multiple lengths

VW3A1104R10 - 1 meter
VW3A1104R20 - 3 meters
VW3A1104R50 - 5 meters
VW3A1104R100 - 10 meters