Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the reaction of the product when devices as WIFI are emitting under 2,4GHz
Because with the frequency hopping given by our protocol we avoid there pollution. The complete design of eXLhoist was done with a Wi-Fi station at 1,5 m from the systems. No perturbation was identified.