Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are the dimensions changing if we change from copper to Aluminium or vice versa for Oil Distribution Transformers?
Yes,the dimensions are changing if we change from copper to Aluminium or vice versa. The overall dimensions will be affected in case we change the winding material. Usually for the same electrical characteristics (same power rating, same voltage ratio, same impedance, same loss values) the transformer footprint will be bigger if we change the winding material from copper and aluminium for Oil Distribution Transformers.